This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308EVM:电机启动问题

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/652027/drv8308evm-motor-start-problem

部件号:DRV8308EVM
主题中讨论的其他部件:DRV8308

亲爱的朋友:

我们有两种不同的DRV8308 EVM和定制主板,以便评估DRV8308。 我们尝试了不同品牌和型号的不同电机(BLDC鼓风机电机和随EVM提供的电机)。 除了EVM随附的一个之外,我们几乎有相同的电机启动问题。 我们主要尝试使用Micronel U71MX BLDC鼓风机,我们相信其质量和可靠性,但无法解决电机启动问题,即: 电动机通常可以正常启动和运行,并提供电动机数据表中指定的全部性能,但在转子的某个位置(本例中为螺旋桨),电动机尝试运行,但振动一秒钟,然后出现故障。 如果我们稍微改变转子的位置,电动机将再次完美运行。 我们调整了高级设置,并在电机和驱动器之间形成了交叉检查。 我们正处于一种医用呼吸系统产品的研发阶段,我们计划在不久的将来完成这项工作,我们目前的主要奋斗目标是打造一款可靠的汽车驱动器。 因此,我们对测试阶段以及在我们无法获得令人满意的支持时改变使用其他产品的计划的边缘感到非常沮丧。  

我真的希望你们中的一些人能在这个问题上帮助我们。

提前感谢您,我们非常感谢您的帮助。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Foras Foras,

    请您提供电机规格吗?

    霍尔顺序是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Rick:

    电动机的数据表为:

    http://www.micronel.com/uploads/tx_micronel/U71MX-tec.pdf

    我们按照数据表中的规定将电机连接到EVM,电机启动问题未发生,但我们无法在全PWM级别获得全部性能。

    因此我们将绕组连接改为

    绕组1连接至W

    绕组2连接至V

    线圈2连接到U

    1号大厅与W+连接

    2号厅连接到V+

    3号大厅与U+连接

    配置如下所示

    因此电机提供了全面的性能,但出现了启动问题。

    产生的示波器读数如下(标签显示电机侧标志)。

    如需更多信息,请通知。

    感谢您的关注。