This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8432:过电流检测

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701, DRV8704
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/651523/drv8432-overcurrent-detection

部件号:DRV8432
主题中讨论的其他部件:DRV8701DRV8704

过电流阈值由电阻器设置,但表中列出了电流输出为11.6安培的值。 但是,该设备表示可以处理15A的峰值。 如果您需要它提供非常短的13A电源,比如100毫秒(每分钟发生一次),该怎么办? 它需要超过11.6A阈值多长时间才能跳闸? 这是否会损坏设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Timothy:

    通常,过电流在1 us以内跳闸。

    您是否以并行模式运行桥? 如果您是,11.6A的电流实际上是23.2A。

    如果您需要更多电流,具有外部FET的DRV8701或DRV8704可能会根据您的电压要求工作。 FET可满足您的需求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。 我们希望使用48V的电压运行,因此您对具有外部FET的DRV8704的建议将会起作用。 在我们的应用中,我们正在运行一个3相BLDC。 电流超过11.6A且持续时间小于10毫秒-我们是否可以将电容器置于设置阈值的电阻器上? 假设工作正常-即防止故障跳闸-这是否会对DRV8432的使用寿命造成损害?

    谢谢!
    蒂姆