This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8323R:MotorWare使用的ISR

Guru**** 2367710 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/651745/ccs-drv8323r-isrs-used-by-motorware

部件号:DRV8321R
主题中讨论的其他部件:MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

MotorWare使用什么ISR。 我们特别关注的是Lab11a。 我们正在考虑在软件中使用ISR,我们想知道它将如何与系统中的其他ISR一起使用。 我们正在研究ISR优先级。 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    汽车器件中的所有实验室项目都是相同的,它们使用PWM事件(cnt=zero)来触发ADC,并在ADC采样完成时生成中断,即ADCINT1中断。