This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOP-DRV8848:EK-TM4C123GXL + BOOST DRV8848 + SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad互联抛出BOOST XL接口

Guru**** 2366860 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL, CC3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/659778/boost-drv8848-ek-tm4c123gxl-boost-drv8848-simplelink-wi-fi-cc3200-launchpad-interconnection-throw-boost-xl-interface

部件号:BOOP-DRV8848
主题中讨论的其他部件:EK-TM4C123GXLCC3200

您好,  

我已经检查了每个主板的BOOST XL接口,我不确定是否可以使用此接口将所有三个主板连接在一起,如所附图片中所示? 我已经查看了一份将BOOP-DRV8848与MSP430相连接的应用说明,根据此表,MSP430的引脚与Stellaris兼容,根据我的理解,Stellaris与TIVA启动板引脚与EK-TM4C123GXL相同。 我对CC3200有更多疑问,因为此模块和BOOP-DRV8848之间似乎重新使用了一些引脚,请您支持此操作并提出模块互连的解决方案吗?

谢谢你。

  • BOOP-DRV8848  
  • EK-TM4C123GXL  
  • SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad  

此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户131.1992万,

    我认为这应该没问题,但您需要仔细检查微控制器软件中的针脚分配,以便您的应用程序中不存在冲突。 应将任何未使用的GPIO设置为上拉或下拉。 如果您的软件存在针脚冲突,则您可能可以更改针脚分配。 我通常喜欢在Excel中组织我的LaunchPad/BooterPack引脚分配,以便我知道每个引脚的物理位置,并且很容易看到我需要在代码上配置哪些引脚。