This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8839EVM:DRV8839DSGR's操作电压范围问题

Guru**** 2363950 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8839
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/651809/drv8839evm-question-of-the-drv8839dsgr-s-operation-voltage-range

部件号:DRV8839EVM
主题中讨论的其他部件:DRV8839

您好,先生:

请您告知,如果我们可以使用5V VM和1.8V VCC,而数据表上的测试条件是3.3V VCC?



谢谢,此致,

陈耀恩
2017年22月12日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    是的,DRV8839可以使用VM=5V和VCC=1.8V。