This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:因此数据表显示了导联错误

Guru**** 2377000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/659641/drv8701-so-datasheet-figure-misleads

部件号:DRV8701

你(们)好

我写这篇文章是因为我想在数据表中报告误导性图片。
因此,图37中的图形与图22中的电路不匹配。
您必须在图22中添加晶体管以下拉,以便在电流达到电流切取阈值时针脚。

此致

Pietro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pietro,

    感谢您的反馈。 您能否告诉我您将在何处放置晶体管以下拉SO输出以使波形相同?

    现在,我认为数据表是正确的,但我可能错过了一些东西。 查看第13页上的功能方框图时,感应电阻器位于低侧FET的电源上。 在切碎过程中,感应电阻器只有在其中一个低侧FET接通时才会有电压。 但是,当FET关闭时,感应电阻器为0 V。图21也显示了这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,
    你是对的。 我错了,因为我没有考虑整个赛道。

    只有傻瓜不承认自己的错误。 感谢您让我回到正确的道路上!

    Pietro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您帮助我们保持对我们的数据表的诚实! 我们希望 我们的数据表 能够做到最好,因此我们非常感谢您的反馈。

    祝你度过美好的一天!