请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8846 您好!
我需要从同一个处理器控制3个非常不同的步进电机,并尝试确定三个DRV88's之间可以共享哪些控制引脚。 我一次只能运行一个电机,但所有电机都必须实施"保持"模式,即应用减小的电流将电机位置保持在正确的微步。 所有三个电机的nenable针脚必须始终处于低电平状态,才能实施"保持"模式。
在没有任何步进转换的情况下,以下哪个控制针脚会影响电机驱动器输出?
ADEC
12月[1:0]
目录
I[1:0]
M[1:0]
太好了
有一个从STEP到M[1:0]和DIR的计时规范,所以我假设DIR和模式在步骤转换之前不会更改。 其他人呢?
附注 :如果这是双重发布,很抱歉。 我之前曾尝试过发布这个问题,并获得了旋转车轮。 关上窗户,去了论坛,但那里没有。 所以我重新发布了。