This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837C:VM和amp的调节要求;VCC,瞬态电压和amp;大容量电容

Guru**** 2367730 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/659818/drv8837c-regulation-requirement-for-vm-vcc-transient-voltage-bulk-capacitance

部件号:DRV8837C

您好,

1.我想知道Vcc和VM的电源输入需要多少调节。  

我通过3xAAA电池串联的两个肖特二极管直接为这些电流供电。 除DRV8837C外,它还具有20 mA负载。  因此瞬时电压将取决于电流消耗(即主要在电动机运行时)。  瞬时电压将在建议的范围内(对于Vcc和VM),但当电机处于接通或关闭状态时,电压会有所不同。  我能否知道虚拟机和VCC是否可以接受这种情况?

根据我的模拟,Vcc将在2.7 和2.86V之间。 虚拟机的电压应介于3.9 至3.96V之间。  我对Vcc的VIH/Vil部门很满意

2.如果电动机的峰值失速电流约为250mA,您还可以推荐VM电源输入中的大容量电容

3.由于我的系统由电池供电,因此插入电池或卸下电池时会出现瞬时电压峰值。 设备能否承受瞬变?  如果没有,您可以推荐使用与DRV8837C配合使用的TVS二极管电路

Rgds

Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vasudha,

    [报价用户="Vasudha Sundar"]

    1.我想知道Vcc和VM的电源输入需要多少调节。  

    我通过3xAAA电池串联的两个肖特二极管直接为这些电流供电。 除 DRV8837C外,它还具有20 mA负载。  因此瞬时电压将取决于电流消耗(即主要在电动机运行时)。  瞬时电压将在建议的范围内(对于Vcc和VM),但当电机处于接通或关闭状态时,电压会有所不同。  我能否知道虚拟机和VCC是否可以接受这种情况?

    [/引述]

    这对于设备是可以接受的。

    2. 如果电动机峰值失速电流约为250mA,您还可以推荐我VM电源输入中的大容量电容吗?[/QUOT]

    您计划将散装电容器放置在何处;在二极管到VM之前或之后? 重要的是,在二极管到VM的后面有一个散装的二极管,或者有一个TVS二极管,以防止电压峰值造成的损坏。 您可能可以使用22uF电容器,尽管这取决于允许在VM上增加多少电容器。

    3. 由于我的系统由电池供电,因此插入电池或卸下电池时会出现瞬时电压峰值。 设备能否承受瞬变?  如果没有,您可以推荐与 DRV8837C[/QUOT]一起使用的TVS二极管电路

    只要瞬变不超过最大额定值,该器件就可以在瞬变内。