This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8321R:仅知道一相电流时估计直流电机总电流

Guru**** 2373010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/659110/drv8323r-estimating-the-total-dc-motor-current-when-only-knowing-one-phase-current

部件号:DRV8321R

电机大师,

我的客户询问:

您是否知道一个人只知道一个相电流(在低侧FET的电源上)就可以估计直流电流的方法?  我和我们的一些汽车公司谈过,他们在一个应用中做过这件事,但是他们在相线上有电流传感器,而不是在每个半桥的低端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    他们对BLDC使用什么控制方法(梯形,正弦等)? 根据控制方法,可能有一种很好的方法来估计这种情况。

    估计直流电流的一个简单方法是将所有低侧FET源引脚连接在一起,并测量从源引脚处的单感应电阻器到接地的电流。 然后,您可以计算该电流的平均值以估计直流电流消耗。 这在他们的系统中是否可行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James,
    最后一句是他们的方向...