This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312:DRV8312

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/649097/drv8312-drv8312

部件号:DRV8312

你(们)好

我对  随附的录音有几个问题

1.复位,A,B,C高是否会导致 DRV8312损坏 ,即使PWM线路低

2.这是我的PWM信号(电机旋转)这种情况在PWM A,B 同时高时是正常的,或者可能 会导致 DRV8312损坏

  

因为这种情况与数据表中的PWM不同- PWM A与PWM B反转

最好的regars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Noam:

    很难推测这种情况是否会造成损害。 您是否在这些条件下看到损坏?

    如果有,您在设备输出时观察到了什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick

    我发现 其中一个DRV8312相有5倍的损坏。 我不知道损坏的原因是什么,这是我的问题。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Noam:

    您看到哪个(些)阶段存在损坏?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick

    阶段B,可能是阶段C

    谢谢