This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8824EVM:DRV8824 EVB应用程序问题

Guru**** 2366860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8824
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/659538/drv8824evm-drv8824-evb-application-question

部件号:DRV8824EVM
主题中讨论的其他部件:DRV8824

您好,先生  

drv8824 n 当我们连接EVB并按下" CONNECT "(连接)时,重置针脚始终为低电平? 这是否正常? (输出未连接到电机)

我们是否需要通知任何设置? 或者,我们可以直接拉动此销来进行宣传吗?

e2e.ti.com/.../drv8824.docx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen Bogey8,

    连接EVM后,请尝试:
    1)左键单击电机控制区域中的复位框或
    2)左键单击nReset (重置)针脚

    n重置引脚是否变为绿色或红色?

    如果不正确,请确认在下拉列表中选择的COM端口正确。