This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电机驱动器建议

Guru**** 2367720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/659439/motor-driver-recommendation

您好,

我是佛罗里达州立大学高级设计团队的一员,我们正在寻找一个驱动器和一个桥或一个ESC,用于三种不同的电机,它们在以下最高额定值下运行:  

P = 1.2 kW

V = 48V

RPM = 5000 RPM

我们希望控制输入算法,甚至可能运行我们自己的代码。 您推荐使用哪种电机驱动器,桥或ESC?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯,您好!

    我建议查看我们 的无刷门驱动 器产品组合。 我们有多种产品,它们的工作电压可达60 V。这些器件设计用于驱动外部FET,但它们包含多种安全功能,有助于保护电动机和H形桥。 要使用这些器件,您需要选择自己的FET,以满足您的电动机的电压和电流要求。

    关于将哪些FET用于H桥,请查看我们 的电机驱动FET 和 功率FET 产品组合。