This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8841:避免/减少ESD的影响

Guru**** 2368810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/659167/drv8841-avoiding-reducing-effect-of-esd

部件号:DRV8841

您好,汽车司机团队,请参阅下面随附的示意图和问题,您能为我们的客户提供任何建议吗?  

接头J5和J6连接至直流电刷 电机。

当我的电机主体具有ESD ~ 6 kV电压时,芯片关闭,信号故障处于活动状态。

我必须重置芯片。

是否有办法避免/减少ESD的影响? 可能是接地,转接或其他任何内容?

e2e.ti.com/.../DRV8841_5F00_Schematic.docx

e2e.ti.com/.../DRV8841_5F00_Schematic.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave,您好!

    我们正在联系我们的系统级ESD专家,并应在几天后得到回复。