This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2624:输出电路开路时的DIAG_Z_Result

Guru**** 2365510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/651195/drv2624-diag_z_result-when-the-output-circuit-is-open

部件号:DRV2624

大家好,

当芯片在我们的应用程序中运行诊断例行程序时,它在 0x03寄存器中报告来自DIAG_Z_Result的电机阻抗。 当我们测试检测断路的能力时,DIAG_Z_Result读回的内容为0x00或0xFF。 在无负载连接的情况下运行诊断例行程序期间,未设置来自0x00寄存器的DIAG_result位。 我的问题是,在没有负载附加到输出+和输出-时,从DIAG_Z_Result读取的预期值是多少? 谢谢。

KZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaiyuan:

    欢迎使用E2E,感谢您对我们设备的关注。
    这是正常的。 DIAG_Z_Result寄存器读回0x00或0xFF。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师