主题中讨论的其他部件: UCC2.7517万
您好,
我正在驱动一个12-24V直流电源上的电磁阀,将DRV110作为PWM源驱动UCC2.7517万门驱动器。 在循环测试期间,PWA反复出现故障。 每次它似乎与峰值电流下降有关。 在某些主板上,更换Rpeak电阻器解决了问题。 在其他情况下,它不会。 波形看起来正确,占空比在峰值和保持之间变化正确,保持电流正确。 但是,在DMM上读取的Rpeak值显示为~40-42k欧姆,具体取决于实际值为100k时的单位。 右侧保持的读数为~420k欧姆,正确。 从板上拆下时,Rpeak处的电阻器在100k时正确读取,拆下电阻器时,Rpeak引脚和接地之间的电阻为~50m Ω。 PWA位于电磁阀活塞和线圈的顶部,因此会受到一些冲击振动,尽管它与大多数冲击隔离。 我无法弄清楚我的Rpeak值为何在循环一段时间(8-12小时)后会发生变化,并且几乎总是下降到相同的~40k水平。 IC中的某物是否可能驱动电阻读数的这种变化?