请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8305- Q1 大家好,
我是来自TIJ的Yuta Kurimoto FAE。
我们不使用SO2,SO3,SN3,SP3,SN2, DRV8305- Q1的SP2。
问:如何连接这些未使用的针脚? 浮动? 连接到GND?
如果您有任何疑问,请告诉我,
谢谢!
Yuta Kurimoto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我是来自TIJ的Yuta Kurimoto FAE。
我们不使用SO2,SO3,SN3,SP3,SN2, DRV8305- Q1的SP2。
问:如何连接这些未使用的针脚? 浮动? 连接到GND?
如果您有任何疑问,请告诉我,
谢谢!
Yuta Kurimoto
您好,Kurimoto-san,
请见以下网页: e2e.ti.com/.../198.0025万