This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8601:像DRV8601一样的触觉驱动程序,需要“错误检测”

Guru**** 2366860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8601, DRV2624, DRV2625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/658894/drv8601-haptic-driver-like-the-drv8601-with-error-detection-needed

部件号:DRV8601
主题中讨论的其他部件: DRV2624DRV2625

您好,Haptics团队:

我的一位客户对像DRV8601这样的触觉驱动程序感兴趣。

是否有与“错误检测”类似的驱动程序?

限制因素包括空间(DSBGA封装或CSP,越小越好),低功耗和成本。

非常感谢,祝您一切顺利,

Miriam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Miriam:

    他们是否试图为触觉驱动LRA/ERM? 如果是,我建议使用DRV2624或DRV2625。 这些是LRA/ERM最新,最小和最低功率的触觉驱动因素。 我不确定错误检测的含义,但它们可以检测输出上的断路或短路。