This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.858万:类似的驱动程序,需要“错误检测”

Guru**** 2367810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/658891/lm48580-similar-driver-with-error-detection-needed

部件号:LM4.858万
在“线程: LM4.856万LM4.8556万”中讨论的其他部件

您好,Haptics团队:

LM4.858万的规格对我的一位客户非常有吸引力。

是否有具有“错误检测”的类似驱动程序?

限制因素包括空间(DSBGA封装或CSP,越小越好),低功耗和成本。

感谢您的帮助,

Miriam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Miriam:

    这些LM设备(LM4.858万和LM4.856万)是同类设备中唯一的驱动程序。 LM4.856万提供ALC来限制输出。 还有一个更小,电压更低的设备LM4.8556万。