This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有数字输入,PWM控制的电机驱动器推荐

Guru**** 2370370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8886, DRV8880
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/658797/motor-driver-recommendation-with-digital-input-pwm-control

主题中讨论的其他部件:DRV8886DRV8880

主席先生,

TI是否有类似于Sanyo LB1847的电机驱动器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hong Tay,

    有几种类似的设备。

    DRV8886是值得考虑的好设备。 接口不同,只需要一个STEP和DIR信号即可操作。

    该设备的工作电压最高可达37V

    如果您需要45V操作,DRV8880可能是匹配的。