This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万EVM:BLDC电机的相间

Guru**** 2362820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/651266/drv10983evm-the-phase-to-phase-of-bldc-motor

部件号:DRV1.0983万EVM
主题中讨论的其他部件:DRV1.0983万

现在,我要 测量电机的相间电压EP。

因此,我使用 示波器电压探针直接测量相位U和相位W之间的电压

但是,电机立即停止。

此测量是否存在问题?

我对这台电机不是很了解。您可以推荐 BLDC的书籍吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电机由DRV1.0983万驱动,则无法测量电机的BEMF (EP)。 这会将两个相位有效地短路在一起,并导致电机停止。

    您可以将探针放在其中一个相位上接地,然后断开电源。 这将允许您测量相位的BEMF (例如EU)。

    谢谢!

    Brian