This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:TDRIVE

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/658421/drv8320-tdrive

部件号:DRV8320

你(们)好

我提到了P.36数据表中的以下句子。

有关TDRIVE设置的更多详细信息,请参阅SPI设备的Register Maps (注册图)部分和硬件接口设备的Pin Diams (针脚图)部分。

我是否可以在"针脚图"部分中参阅硬件I/F设备的TDRIVE详细信息?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,na na78,

    硬件设备的TDRIVE设置为4000ns。 请参阅数据表的电气特性部分。

    将更新数据表以指向硬件设备的正确部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick

    谢谢。 我明白了。

    BestRegards