This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8307:智能门驱动

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8307
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/651430/drv8307-smart-gate-drive

部件号:DRV8307

你(们)好

1.

我相信,如果TI的电机驱动器具有“智能门驱动器架构”,我们就不需要控制死机时间。

我的理解是否正确?

二.

DRV8307是否具有智能门驱动器架构?

如果是,我们如何识别它是否具有智能门驱动架构?

我在数据表中看不到有关"智能门驱动"的描述。

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Na na:
    DRV8307没有智能门驱动器体系结构,因为此设备是在SGD实施之前发布的。 根据您的设计需求,您可以在我们的后续驱动程序中使用,这些驱动程序包括SGD。 在我们的数据表中,如果设备具有SGD,则会提及IDrive和TDrive设置。 您的最终应用程序是什么? 您的BLDC电机的规格要求是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis

    感谢您的回复。

    DRV8307的停机时间规格是什么?

    我们对电动机驱动器的要求如下。

    -无刷门驱动器(外部FET)
    -电压容差(VM):~ 35V
    -简单控制(硬件控制可能良好,不需要SPI和其他I/F)
    -正弦曲线驱动
    —三个霍尔传感器输入
    小包装更好

    BestRegards