This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:FB_STS 1:反馈控制器超时

Guru**** 2373170 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L, DRV2605
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/657568/drv2605l-fb_sts-1-feedback-controller-has-timed-out

部件号:DRV2605L
主题中讨论的其他部件: DRV2605

在播放波形后,我的状态寄存器显示 FB_STS已变为1,这显然意味 着反馈控制器已超时。
我在这里或数据表中找不到任何其他信息。 这是正常的还是表明存在问题?


谢谢!
雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jacob,

    感谢您与我们的E2E论坛取得联系。
    DRV2605L不包含FB_STS寄存器。
    DRV2605包含此寄存器。 在寄存器描述中,我们声明此寄存器有时可以在正常操作下设置,并且只能用于调试目的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的device_ID是7,所以我的设备根据数据表认为它是一个drv 2605 l

    为了澄清我个人不是设置FB_STS还是询问我是否可以设置,我的设备在第一个波形之后,在自动校准失败(设置DIAG_result),而这两 个操作都设置了这个神秘的FB_STS位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jacob,

    您是否正在使用我们的EVM之一?

    好的,我现在理解您的问题。 您能否分享您正在使用的上帝军类型的详细信息? 您可以调整IDISS和消隐时间以及ZC_DET时间,以帮助自动校准通过。 我建议增加IDISS和空白时间,并重新尝试自动校准。

    是否设置了OROW_TEMP或OC_DETECT位? 奇怪的是,设备会停止在波形序列发生器中播放波形,除非出现严重错误。 设备应先播放WAV_FRM_SEQ1中的波形,然后播放2等,直至达到WAV_FRM_SEQ为空。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IM使用SparkFun分路器和Digikey的Jinlong LVM6.193万
    www.digikey.com/.../600.9934万

    但是,由于我遇到了问题,而且这里也有一个EVM,我放弃了Jinlong,并将LRA从EVM中剥离,现在我正在尝试使用我的中断和EVM固件中的已知正常数字。 我不确定,但它似乎是3 mm 10onb,所以我认为它可能是SEMCO1030,因此我使用这些设置
    DRV2605_Calibrated_COMP:0x09
    DRV2605_Calibrated_BEMF:0x79
    DRV2605_Calibrated_FB:0xB5
    DRV2605_LRA_箝 位:0x89
    DRV2605_LRA_RESTED_VOLTAGE:0x3e
    DRV2605_control1_REG:0x93
    DRV2605_Control2_REG:0x3A
    DRV2605_Control3_REG:0x0

    否从未见过OVER温度或OC_DETECT位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jacob,

    这是否有效,或者您是否仍遇到问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个不工作的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么您不能让EVM正常工作吗?
    通过电话进行讨论可能更容易。 我将与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我们已经整理好了。 FB_STS在drv上是一个红色的鲱鱼,2605 l 保留了它,不管我为什么要成功地玩游戏。 我们在我的实施中发现了一个错误,我已经为library_sel和hi_z交换了位位置,因此没有选择LRA库。

    非常感谢Kelly和TI团队的帮助。