This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无传感器BLDC解决方案

Guru**** 2362840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/650977/no-sensor-bldc-solution

您好,先生  

  我没有传感器BLDC需要驱动。需要解决方案。

  电机  参数:功率1.1KW;最大斜坡1.1万Rmp;四组 N,S。Volt 300V (110AC、220AC整流器)

  具有任何参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尚未开发出与您的应用类似的参考设计。 所需的2件事情是交流-直流转换器和BLDC栅极驱动器。 我支持的DRV10x系列设备目前没有栅极驱动器。

    DRV8x系列器件具有栅极驱动器,但没有用于高电压系统的参考设计。

    谢谢!

    Brian