This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8303EVM:需要DRV8303EVM的原始代码

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8303, DRV8301, DRV8303EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/650975/drv8303evm-need-the-original-code-for-drv8303evm

部件号:DRV8303EVM
主题中讨论的其他部件:DRV8301,DRV8303

大家好,

客户获得 DRV8303EVM的InstalSPIN-BLDC_GUI_DRV8301_v104.out文件。  

他想验证我们是否有 .out文件的原始代码? 如果有,我可以将其发送给客户吗?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    DRV8303 EVM内部控制器的映射与DRV8301相同,因此,提供给DRV8301 EVM的所有软件都可以直接移植到DRV8303 EVM,而无需任何修改。 谢谢你。