This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312:B相的引导二极管发生故障

Guru**** 2373190 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/658374/drv8312-bootstrap-diode-of-phase-b-malfunctioned

部件号:DRV8312

我已成功开发出多个具有DRV8312的执行器系统,但新开发的控制器在运行过程中突然停止,没有高电流 直流链路或DRV8312的故障信号。

我们测量 了DRV8312自举二极管(GVDD_X引脚和BST_X引脚之间)的正向电压降(FVD)。 B相的FVD约为1.2~1.4V。 其他电压约为0.589V。 我们使用肖特基二极管从外部连接GVDD_B引脚和BST_B引脚,故障控制器恢复正常运行!

我想问你以下几点。

1.二极管的故障情况是什么。 尤其是哪种故障模式会增加正向电压降?

2.我们将使用二极管从外部连接引脚,以固定控制器DRV8312是否完全正确? 我想请您推荐ME二极管或ckt。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sewoong,

    BST_x电容器的值是多少?
    切换频率是多少?

    请注意数据表的8.3 .2.1 部分。 本节提供了可限制内部自举二极管上的浪涌电流的指南。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    所有  BST_X电容器 均为0.1uF,PWM频率为40 kHz。

    所以我不认为只有B相与A相和C相比较,只有B相才具有较高的浪涌电流  

    DRV8312在逐周期电流限制模式下运行,我不仅尝试了补充控制方案 ,还尝试 了2象限切换方案。

    尽管数据表建议使用闩锁模式进行2-Q开关,但这两种PWM开关方案 均可通过逐周期电流限制模式正常工作

    实际上,它们 看起来不错,因为其中一些 通过 了满载测试或 温度测试 等测试

    但它们突然停止了,即使 执行器 在  低负载下运行  ,例如10Hz,2.5 度振幅正弦旋转,无负载。

    谢谢