This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308EVM:梯形驱动器

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/650667/drv8308evm-trapezoidal-drive

部件号:DRV8308EVM
主题中讨论的其他部件:DRV8308

我们将为鼓风机驱动器使用drv8308。 我们按照其数据表中所示连接电动机,启用EVM板,提供PWM。 根据电机行为(旋转精细或抖动),我们选择halpoll 1或0,然后调整提前参数以获得 梯形相电压(这也会降低电流读数)。

问题是我们在不同的电机上得到不同的结果。 尽管我们已经看到相位电压是梯形的,但对于某些鼓风机来说,我们并没有获得良好的性能(不好,因为流量和压力读数与它们的数据表不匹配)。  

例如,微鼓风机数据表,我们假设有400 l /分钟流量,但我们读取160 l /分钟(问题并非特定于此电机)

DataSet http://www.micronel.com/uploads/tx_micronel/U71MX-tec.pdf

我们尝试了四种不同的鼓风机,其中两种我们获得的读数与数据表匹配,而其中两种不匹配。 这可能是什么原因? 如何解决此问题?

我们还作了无限期的减刑,问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Foras:

    我不知道我是否正确理解了您的问题,很抱歉。
    您是否有4台电机单元,2台未按预期工作?
    或4种不同类型的电机? 如果是后者,电机之间有何区别?
    如果它们都是同一类型? 您是否已确认他们之间的所有连接/线索都相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,


    感谢您的回复。 我们有4种不同的马达。 其中4人工作正常,但主要问题是2人无法达到绩效标准。 我们还测量了它们的转速。 我们测量的RPM值与数据表相同,但空气流量是数据表的一半。 对于其他2个电机,我们可以使用数据表值获得相同的性能。

    那么有什么问题呢?