This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308EVM:DRV8308EVM

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/650678/drv8308evm-drv8308evm

部件号:DRV8308EVM
主题中讨论的其他部件:DRV8308

你(们)好

我使用DRV 8308evm和 套件附带的TelcoMotion DT4260-24-055-04h-TI BLDC电机。

最初,我们 使用 驱动程序的GUI启用电机时遇到问题,但通过以下帖子 https://e2e.ti.com/support/applications/motor_drivers/f/38/t/45.6155万#pi239031350=2进行2.3903135亿进行操作

说明,我们现在让它开始工作。

现在,我们尝试使用驱动程序的闭环功能,但操作方式不像以前那样。

我按照SLVUA41E DRV8308用户指南(第9-12页 )操作,我正在使用示波器查看FGOUT,以检查锁定速度。

完成步骤1和2后,我在Fclkin上尝试了不同的frequnies,但无论我插入什么(2.003004亿),FGOUT上的frequncy都不超过130 Hz (而CLKIN PIN每次都显示正确的frequncy值)。  

我试图提高LOOPGAIN, 我将速度设置为4000,但没有 发生任何事情。

我注意到的另一件奇怪的事是,预先选择完全不影响目前的阴谋(无论是提前=0或 提前=255)目前的阴谋是一样的。

感觉没有反馈,速度也没有锁定。

即使 是用手指(导游建议我这样做)装载,电流 也几乎 不会变,速度也不会达到初始值(未锁定)。

请告诉我该怎么做。

巴西

AVI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Avi:
    能否请您根据用户指南验证您的设备和连接是否正确遵循?
    检查特定的霍尔U连接。
    在GUI上更改频率时,FGout应更改频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的路易斯
    感谢您的快速响应。
    我非常确信连接没有任何问题,因为在PWM模式下,wotor工作正常。
    信号输出(在此模式下)随占空比的变化而变化。
    将电机连接到EVM套件时,我遵循了此文档。
    www.ti.com/.../slvua41e.pdf
    巴西
    AVI