This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8880:衰减和自动调谐引脚的数据表错误wrt设置

Guru**** 2362820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/650859/drv8880-data-sheet-error-wrt-setting-for-decay-and-auto-tune-pins

部件号:DRV8880

您好,支持团队

我的客户指出了数据表中的一个错误,特别是 在“自动调节”模式下- 数据表的7.3 章节6指定DECAYx引脚应在逻辑下拉,而7.3 章节5指定在“自动调节”模式下忽略这些引脚。 哪种配置是AutoTune (自动调谐)模式,浮动衰减引脚或拉低的首选配置 ?

谢谢

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    应将拉至逻辑下限。 当设备在AutoTune模式下唤醒时,DECAYx引脚被锁定为逻辑低电平。

    一旦设备在AutoTune模式下处于唤醒状态,更改针脚将不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:
    感谢您指出这一点。 我们将对此进行调查并进行修复以确保一致性。