This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8843:DRV8841和DRV8843之间有何区别?

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8841, DRV8843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/650581/drv8843-what-is-the-difference-between-drv8841-and-drv8843

部件号:DRV8843
主题中讨论的其他部件:DRV8841

尊敬的论坛:

规格看起来是相同的,所以主要区别是什么?

拥有两个不同的设备有何意义?

新设计是否更适合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frederic,
    与这两种设备的主要区别在于H-Bridge Logic。 除了您的回答正确之外,它们是相同的。
    请仔细查看数据表中的两个桥接控制部分,以确定要使用哪一个。
    DRV8841通过拉低衰减或I0/I1引脚来支持滑行。
    DRV8843支持COAST小瓶IN1/in2销。
    我希望这能有所帮助。 谢谢你。