This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8830:硬件设置

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8830
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/650141/drv8830-hardware-setup

部件号:DRV8830

您好,  

我是一个初学者,尝试将DRV8830电机驱动器连接到Silicon Labs EFM8UB11F16G 8位通用蜂蜜微控制器。 我正在使用防波堤和试验电路板进行测试,并尝试对通信进行编程。 此微控制器使用组合的SMB/I2C总线到主端口,以及来自其他IC的从属I2C总线。

我希望有人能快速查看提交的示意图,看看硬件设置是否正常,这样我就可以专注于软件。 我还将万用表测量值包含在原理图中。

谢谢!

Coby Brodigan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Coby:

    垫应连接至GND。 否则,设备可能会过热并进入热关机状态。

    如果您想最大程度地减少与DRV8830的通信,最好添加一个上拉和监控FAULTn针脚。 由于您有其他可用的GPIO,因此可将其用作中断。

    通过电机的最大电流是多少? 当前事件设置为.5A。 这是不是需要的?

    原理图的其余部分看起来不错。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Rick的回复!

    我应该把电极片连接到实际电路板上的GND,目前我只是用一块试验电路板上的芯片进行测试。

    这是一个学习项目,所以我还不知道如何调整过时的事件。 电动机驱动器的最高电流为3.7V,电动机可处理的电流很低于此电动机。 5A是否可以?

    我认为我最关心的是SDA和SCL上的上拉电阻值。 我每个人使用2K,这些是否足够?

    我还不能让驱动程序与微控制器通信,但我认为(希望)这是一个编程问题,所以如果可以,我想排除硬件。

    谢谢!