This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOST-DRV8711:BOOST-DRV8711 GUI问题

Guru**** 2560730 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, ENERGIA, DRV8711, BOOST-DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/648836/ccs-boost-drv8711-boost-drv8711-gui-problem

部件号:BOOST-DRV8711
主题中讨论的其他部件: MSP-EXP430G2MSP430G2553ENERGIADRV8711

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我是CCS和launchpad的初学者。

我有一个连接到 MSP-EXP430G2启动板的BOOP-DRV8711 BoosterPack。

我似乎可以将该项目下载到 MSP430G2553,但最后它无法与提供的GUI一起使用。

COM端口和速度似乎已正确识别/设置,但GUI无法找到该设备,且仍保留红色X。

我猜微电脑没有连接?

由于以上所有症状,我甚至无法确保硬件工作....

请帮助解决此问题。

谢谢。

Zsolt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zsolt,

    MSP430G2553未被认可。 启动板是否为COM4? 请检查通信端口并确认没有其他类似的USB设备。

    是否已按照用户指南重试:

    成功启动BOTP-DRV8711_GUIVX.X.exe后,弹出Figure 11。 GUI连接和GUI构件填充之前可能需要一小段时间(GUI连接时,构件上会出现红色X)。 如果几分钟后GUI未加载(X消失),则可能出现连接问题,TI建议重新启动应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    非常感谢您的快速响应。

    是的,已经检查了,COM4是正确的,这是唯一的COM端口,也在Windows设备管理器中。

    此外,GUI已多次重新启动,没有任何更改。

    Launchpad和微型系统正在运行。 我尝试了Energia的一个非常基本的LED闪烁示例程序,没有问题。

    我尝试使用CCS版本5.5 ........0和7.3 ........0来构建DRV8711示例项目,以查看是否存在任何差异,但症状相同。

    还有一件事。 我在CCS IDE中意识到了一条警告。

    请参阅下文。 我不确定是不是问题,还是连接到GUI问题。

    谢谢你。

    Zsolt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zsolt,

    在我们必须进行更彻底的调查之前,还要检查另外两个项目。

    1)您是否按照用户指南重新配置了跳线:

    对于MSP-EXP430G2 LaunchPad,请卸下WFP 1.0 和WFP 1.6 (LED1和LED2)跳线以进行正确操作
    BoosterPack的POT和SDO信号的操作。 TXD和RXD跳线应对齐
    水平(图4中的黑色矩形),用于使用软件应用程序操作硬件UART

    2)您使用的是5.5 或更高版本的GUI编写器运行时? 任何较低的值都不支持MSP430。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,跳线是根据用户指南配置的。

    我现在下载并安装了最新版本的GUI Composer。

    现在情况稍微好一点。 GUI识别控制器。

    但是我收到了一些错误消息。 请参阅以下内容:

    谢谢你。

    Zsolt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zsolt,

    另一对问题:

    在将代码加载到CCS后,MCU不会运行,直到按下F8或启动板电源循环。
    关闭CCS后您做了什么? 是否可以断开并重新连接USB以关闭并重新打开电源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    是的,我已尝试通过断开USB并再次连接来关闭MCU的电源再打开。

    我还尝试按下重置按钮。

    不变。

    根据我之前给您发送的屏幕截图,MCU似乎尝试向GUI发送一些字符,但它期望有所不同。 "Expected 0xC2,received 0x2"对吗?

    谢谢!

    Zsolt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zsolt,

    我找到了一个我漏掉的线索。 请参阅链接:e2e.ti.com/.../62.2807万

    另一个可能的原因是使用的编译器版本与原始版本不同。 这可能会导致某些变量移动并影响操作。

    编译器版本应为4.1 Tm7
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick,是的,我还意识到CCS声称该项目是使用v.CCS 4.1 6-7编译器创建的。
    因此我安装了此版本。
    遗憾的是,它没有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zsolt,

    您是否尝试过配置LaunchPad的两种方法? 如果您首先尝试了方法2,请重新下载软件zip文件并尝试方法1。

    如果不起作用,请在编译后从CCS的调试文件夹发送以下文件:
    BOOST-1.0 .OUT
    BOTP-DRV8711_FIRMWARC.MAP 1.0
    BOOST-DRV8711_FIRMWAREv1.0_linkInfo.xml
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    如果我尝试方法1,我会遇到两个错误。

    第一个,当我尝试连接到目标时(图 说明中的8)

    请参阅以下内容:

    我在尝试加载程序时遇到的第二个错误,如图 9.

    请参阅以下内容:

    所以,这样,实际上没有汇编。

    这些文件是原始文件。

    请参阅附件。

    感谢您的持续支持。

    Zsolt

    e2e.ti.com/.../Debug.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    还有其他想法吗? 如何进一步,如何解决使用方法1遇到的问题?

    谢谢!

    Zsolt