This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8871:连续电流额定值

Guru**** 2366530 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8871, DRV8871EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/657862/drv8871-continuous-current-rating

部件号:DRV8871

您好,

 DRV8871电动机驱动器提供的连续电流是多少? 我知道它的峰值电流是3.6 A (我假设这只是几毫秒),但我不明白在正常/推荐的工作条件下,电流输出是什么,或者驱动器可以承受更长的时间。 作为参考,我想将驱动器与10 W,9 V电动机配合使用,我正在尝试确保驱动器能够提供必要的电流,以便长时间运行电动机。 如有任何帮助,我们将不胜感激。

谢谢!

Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rachel,您好!

    您认为延长的时间是什么?
    在此期间,电机是否继续以9W的功率运行?

    设备的扩展操作主要取决于环境温度和PCB作为散热器的能力。
    请考虑评估DRV8871EVM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电机很可能每隔几秒间歇性地运行几秒钟(1-2秒)。 是的,我认为在这段时间内,它仍应以9瓦的功率运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rachel,您好!

    设备应在这种情况下以适当的温度运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起,但要澄清,在'在这种情况下工作'的意思是,它将在3.6 A的指定峰值电流下工作吗? 另外,什么是适当的热量? 这就像一个散热器吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rachel,您好!

    我的意思是在您的条件下运行:"电机可能每隔几秒间歇性运行几秒钟(1-2秒)"。 设备还应能够达到3.6A的峰值,但时间有限。

    由于环境温度和PCB布局(地面面积和铜重量)未知,因此很难预测超出此范围的操作。