请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8711 主题中讨论的其他部件:MSP430G2202, TIDA-0.0736万, ,MSP430G2553
TI专家,您好
我正在TIDA-0.0736万上查找MSP430G2202的示例代码。 请您提供吗?
注意:仅供您参考,此设计包含ISO块上硬件的错误。 如果使用DRV8711的外部信号,过压(5V)将输入到MSP430G2553的GPIO。
此致。
Kaka