我在确定DRV110应用程序的外部值时遇到问题。
我正在尝试控制阀的直流电磁阀。 电磁阀的额定功率为7 W @ 24V。 用仪表测量线圈时,指示约87欧姆。
我正在使用一个1欧姆的感应电阻器和来自同一个+24V电源的供电设备,该电源驱动电磁阀。 我使用的FET与您在DPAK中的参考设计STD1NK60中使用的FET相同。
我的第一个问题是确定DRV110电源电压的串联电阻。 我目前有一个1K电阻器,但是,当设备处于保持模式时,我看到设备的VIN引脚上有纹波。 这是否可以?
为了测试目的,我使用IPEAK和ihold的默认值,通过在rpeak和rhold处使用0欧姆电阻器。 启用设备时,电磁阀接合,DRV110切换至保持模式。 电磁阀保持接合,但如果我查看FET的门,我会看到一个有点不稳定的波形。 我希望看到一个具有明确定义的占空比的波形,但我没有看到。 占空比不断变化,没有明显的模式。 这是否正常?
我在其他一些线程中看到有一个电子表格可用于帮助确定此设备的正确值。 如何获取此电子表格。
谢谢你,Jim