This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8812:V3P3OUT的温度系数为Vref

Guru**** 2362840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/647567/drv8812-temperature-coefficient-of-vref-for-v3p3out

部件号:DRV8812

您好E2E:

V3P3OUT的参考电压和Vref的温度系数有多大?
请告诉我。

此致,
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,ACGUY:

    您能否指出您正在询问的数据表规格?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    我想预测Tj=100°C时的V3P3电压
    我可以在室温下测量V3P3的值。
    此信息是实现此目的所必需的。
    此设备是否具有内部调节器的bandgap参考?
    我想,如果我知道班吉普或内部稳压器的温度漂移,我就能够预测真正的V3P3输出电压。

    请。
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    您有任何更新吗?

    谢谢!
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,ACGUY:

    很抱歉耽误你的时间。

    当温度从25C上升到100C时,您可以预期V3P3电压将增加~.25mV/摄氏度

    设备有一个bandgap。