This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:VM和Vcc内部短缺

Guru**** 2366530 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/657948/drv8837-vm-and-vcc-gets-internal-short

部件号:DRV8837

您好,

我们正在使用此DRV8837设备来控制直流电机,我们组装了5块板,最初都运行良好,但尽管功能测试3设备失败,我们看到Vcc引脚处的VM电压, 这反过来又会使Vcc导轨中连接的其他设备发生故障。我们遵循数据表中给出的参考设计,在VM引脚处提供过压保护。

我们的产品使用6V铅酸电池。 电动机额定电压为6V,最大电流1.5A,空载电流300mA

请告诉我们这方面的工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Velmurugan,

    VCC针脚连接的电压是多少?
    您在VCC和VM电源上有多少大容量电容?
    您能否提供DRV8837部分的示意图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick Duncan,您好!

    我附上了电机部分的示意图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Velmurugan,

    感谢您的示意图。 原理图中没有明显的内容。

    您在VM引脚上实施了哪种过电压保护?

    您是否在操作过程中检查了VM,OUT1和OUT2的电压,以查找可能接近或违反绝对最大额定值的电压峰值?