This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:按硬件版本列出的OCP设置的故障操作和响应

Guru**** 2445300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/658202/drv8320-fault-action-and-response-of-the-ocp-setting-by-hardware-version

部件号:DRV8320

我的客户对具有硬化界面的DRV8320H感兴趣。 但我们看不到数据表表7中的设置。看起来它们是用于SPI接口,而不是H/W接口?

如何使用H/W界面将故障操作和响应设置为表7?

此致,

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    表7适用于SPI和硬件设备,但需要进一步说明。

    表7中列出的某些模式仅在SPI模式中可用。 例如OCP_MODE。 所有四种模式都在SPI版本中可用。 硬件版本中只有两种模式可用(重试和禁用)。