This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8860EVM:slvc530a应用程序的源代码

Guru**** 2445310 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8860, DRV8860EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/657860/drv8860evm-source-code-for-slvc530a-application

部件号:DRV8860EVM
主题中讨论的其他部件:DRV8860

在哪里可以下载此应用程序的源代码?  我想将其部分复制/粘贴到我们的产品应用程序(嵌入式系统)中,这样我就不必为零件的基本通信/API重新发明轮子(因为它是唯一的串行协议等)。  我看过许多博客,人们在获取有关该部件的基本通信方面遇到了各种困难,我希望避免所有这些-因此我们可以继续为我们的产品订购许多DRV8860设备。

非常感谢!

布拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brad,

    可在DRV8860EVM的硬件文件中的DRV8860EVM_MSP430_FIRMWARE.zip文件中找到源代码。

    直接链接是:http://www.ti.com/lit/zip/slvc596

    根据EVM的使用期限,源代码可能位于硬件文件(较旧)或软件文件(较新)中。