This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8818:驱动程序未通电时的反电动势。

Guru**** 2443810 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/656853/drv8818-back-emf-when-driver-is-not-powered

部件号:DRV8818

你好。

在一个CNC论坛上,人们就DRV8818不加电的旋转步进电机进行了大量讨论。

争论的焦点是,如果芯片未通电,您是否可以通过旋转步进电机来损坏DRV8818。

所以我的问题是,DRV8818是否会以这种方式损坏。

感谢你的帮助。

Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Larry:

    答案取决于电机旋转时设备的连接方式,电机旋转速度和电机旋转时间。

    假设设备暴露限制在绝对最大额定值内,则设备不应损坏。

    整体问题是电机长时间旋转可能会导致设备过热,或产生超出绝对最大额定值的电压。
    当电机转动时,通过本体的任何电流二极管都会加热器件。 设备未通电时,保护电路不会激活。 设备可能由于过热而出现故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 由于步进电机转动缓慢,我会假设 驱动器可以正常工作一小段时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "答案取决于电机旋转时设备的连接方式,电机旋转速度和电机旋转时间。"

    关于移动的速度和时间长度,是否可以说快速移动(例如2秒)实际上会损坏驱动芯片?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Micro CNC,

    两秒钟可能不会损坏驾驶员。 这假定在2秒操作发生时设备温度远低于ABS最大值,并且没有违反ABS最大额定值的电压。