This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8871:DRV8871异常行为

Guru**** 2445310 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8871, DRV8886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/656596/drv8871-drv8871-abnormal-behavior

部件号:DRV8871
主题中讨论的其他部件: DRV8886

尊敬的先生:

我们的客户想知道DRV8871在异常情况下的表现。

现在,我们在DRV8871中设计客户的现金处理机。

 

我们能否就以下问题和任何测试数据征求您的意见?

 

问题1. 在IC通电之前,当控制信号输入至IC时,DRV8871如何工作?

 

问题2. 以下测试数据是否可用于异常情况?

     A)在典型故障情况下(例如对地短路和保持打开),测试DRV8871所有引脚的数据。

     b)在典型故障情况下(如对邻近引脚短路),测试DRV8871所有引脚的数据。

 

此致,

Hiroaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tanikoshi San,

    问题1. 在IC通电之前,当控制信号输入至IC时,DRV8871如何工作?

    >>输入下拉电阻器将消耗一些额外的电流。 这通常是Vi/100k uA。

    问题2. 以下测试数据是否可用于异常情况?

    A)在典型故障情况下(例如对地短路和保持打开),测试DRV8871所有引脚的数据。

    b)在典型故障情况下(如对邻近引脚短路),测试DRV8871所有引脚的数据。

    >>我们将在本周结束前进行调查并回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick San,

    感谢您的快速回复。

    我了解问题1的答案。
    我期待着听到有关问题2的消息。

    Hiroaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick San,

    我想知道第2季度的状态。  

    除了DRV8871之外,客户希望此次获得DRV8886的开放式-简短测试结果。  

    能否帮助您确认测试数据是否可用?  

    此致,

    Hiroaki