This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8842:原理图验证

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8842, DRV8842EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/657291/drv8842-schematic-verification

部件号:DRV8842

您好,

我正在尝试设计能够驱动2个电机的硬件,每个电机使用2个DRV8842,每台电机大约消耗3安培电流。 我已经绘制了示意图,希望得到验证。 请您查看一下,了解一下是否存在任何问题?

我还想让PCB具有“BoosterPack兼容性”。 如果您能确认一切是否正常,这将非常有帮助。

谢谢

e2e.ti.com/.../Download-File.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Teja,

    原理图看起来不错,但有几个项目需要确认:

    1) OUT2_1和OUT2_2是否已连接? 未显示连接点。
    2)您是否计划使用I4:0将电流设置为3A? 如果不是,则最多可以有5A。
    3)故障LED连接看起来不正确。 请仔细检查。 指示灯似乎始终亮起。


    创建PCB布局时,请查看DRV8842EVM以了解起点。 在设备的VM针脚附近有良好的热平面和本地去耦非常重要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    感谢您的意见。

    1.是的。 OUT2_1和OUT2_2将短路。 我做了更正。

    2.默认情况下,我将电流限制设置为5A。 但是,我想通过SW设置限制。 这就是我露出针脚的原因。

    3.是的。 我打算将N端连接到销。 谢谢!

    我希望这款PCB与BoosterPack兼容。 您还能快速查看一下是否有什么不适合与BoosterPack兼容的主板吗? 如果外形尺寸(BoosterPack)较小(我们有2个驱动器,每个驱动器在设计中以12V直流电驱动3A电流),您认为我们是否应该有合适的热平面?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Teja,

    除了PCB的尺寸外,热性能还取决于热平面的尺寸,层数,铜厚度和环境温度。

    您是否计划同时以3A运行两个驱动程序?

    驾驶员是一直以3A的电流工作,还是仅在短暂的时间工作?

    请以DRV8842EVM为例,了解如何路由这些器件。 在EVM上,您会注意到散热的大接地触点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    感谢您的回复。 是的,电机将持续需要3A电流。

    我将了解一下EVM。

    谢谢