This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:DRV8711的驱动程序

Guru**** 2362620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/646998/drv8711-driver-of-drv8711

部件号:DRV8711

1.不同电机寄存器参数的配置有何不同?

2.驱动电机时需要配置哪些参数?

3.电机运行时,错误指示灯始终闪烁。

4.在未进行错误检查的情况下,电机是否有任何明显损坏?

5.是否有可参考的驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Meng Jeffrey,

    1.不同电机寄存器参数的配置有何不同?

    您能详细解释吗?
    您是否阅读 过www.ti.com/.../slva632www.ti.com/.../slva637

    2.驱动电机时需要配置哪些参数?

    请参阅以上评论。

    3.电机运行时,错误指示灯始终闪烁。

    是否已确认故障针脚? 您是否已阅读状态寄存器以确定故障?

    4.在未进行错误检查的情况下,电机是否有任何明显损坏?

    可能存在。 具体取决于设置。

    5.是否有可参考的驱动程序?

    您能解释一下吗? 您指的是哪种类型的驱动程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能不能给我一些关于状态寄存器中的STD和STDLAT的详细信息?是否可以通过程序禁用失速测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Meng,

    STD和STDLAT位是失速状态指示器。 这两个位对设备操作没有影响。

    可通过设置以下设置禁用失速电路:
    EXSTALL至1<--这将禁用STALLn位

    VDIV至32
    SDTHR至255
    SDCNT在8之后断言停止<--如果使用内部停止检测,则该值现在为最大值