This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8840:允许的逻辑电压级别(虚拟机未通电时)

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8840, DRV8840EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/649490/drv8840-allowed-logic-voltage-levels-without-vm-powered

部件号:DRV8840

您好,TI支持团队,

我们使用DRV8840作为TEC驾驶员。 偶尔有一个驱动程序无法正确启动

µs,在将VM升至24V后,有时会发生输出的短暂(意外)激活。 高电流流动,设备关闭并锁定nFAULT引脚。
 使用nReset引脚无法重置错误,只有VM断电才能重置错误。 这种情况只是偶尔发生的。

我的问题是:

-启动期间n重置是否必须为低电平?

-虚拟机尚未通电时是否允许逻辑输入上的电压?

我在数据表中找不到信息。 该器件似乎可以承受针脚上的3V逻辑电压,但这有时可能会导致错误行为或错误的内部启动。

此致,
马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Martin,

    我的问题是:

    -启动期间n重置是否必须为低电平?

    >> n复位可以是低或高。 在VM高于UVLO之前,设备不会开始操作。

    -虚拟机尚未通电时是否允许逻辑输入上的电压?

    >>是的,在虚拟机未通电时允许逻辑输入上有电压。 通常建议去除电压,通过内部下拉电阻器降低功耗。

    我们将调查nReset不会重置OCP事件的原因。 除了断电外,切换nSLEEP 10us还应重置过电流事件。

    您是否知道导致高电流的原因? 您是否能够在范围内捕获它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Martin,

    切换nReset和nSLEEP都清除了DRV8840EVM上的OCP事件。

    要创建事件,OUT1和OUT2已短路。
    输出被禁用,ENBL引脚被设置为逻辑低电平。
    短款已被移除。
    然后 切换nReset或nSLEEP。
    在nReset或nSLEEP的上升沿上,输出再次处于活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    感谢您的快速响应和调查!

    在我们的案例中还发生了其他情况,因为如果发生错误,切换重置引脚不会重置错误。  可能与VM的上升时间或VCP和CP1/CP2上的电容器值有关。 我们使用了来自评估模块(CPG005 Rev. A)的值,这些值与数据表(修订版 d):

    CP1/CP2:EVM 10 nF与数据表100 nF

    VCP:EVM 100 nF与数据表470 nF

    您会推荐哪些价值?

    我必须多做一些示波器图。 该错误非常偶发,因此很难捕获。 下面显示了发生错误时的电源电压:

    迹线1 (黄色):OUT2上的电压
    迹线2 (紫色):电源电压VM
    迹线3 (蓝色):总24V电源
    跟踪4 (绿色):其他DRV8840上的电源电压VM

    此致,

    马丁