This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:如何通过SPI写入OTP

Guru**** 2445180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/657646/drv8308-how-to-write-otp-by-spi

部件号:DRV8308

尊敬的TI工程师:

现在,我读了寄存器0x2a,值是0x18,但我不知道如何将所有寄存器写入OTP。
现在,我尝试如下操作,

写入注册(0x2D,0x1234);
写入注册(0x2D,0x1415);
写入注册(0x2D,0x1617);
写入注册(0x2D,0x1819);
write_Register (0x39,0x0002);
DelayMs(100);
write_Register (0x2d,0x0edd);//数据表0EDD中不清楚????  
DelayMs(500);

但不管用。

请你帮我一些忙吗?

我会一直等待你的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户500.7464万:

    很抱歉耽误你的时间。 我们现在正在研究此问题,但可能需要到下周中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户500.7464万:

    这一帖子的答案如下 :e2e.ti.com/.../65.6555万