This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8432EVM:DRV8432

Guru**** 2362820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/649210/drv8432evm-drv8432

部件号:DRV8432EVM

您好- TI确定是否构建现有产品变体的流程是什么。  例如,如果有人对特定解决方案感兴趣,但对更高的电压和/或更高的电流水平感兴趣?

谢谢!

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shemuel,您好!

    您需要什么电压和电流级别? 可能已经存在类似的设备,但不兼容引脚到引脚。

    关于建筑物的变体,这取决于请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    全Hbridge设计具有500 KHz的PWM功能,是我们的主要特点。 我们感兴趣的最小电压:100V直流。 理想电压:600 VDC。 我们需要相同的峰值电流水平- 24峰值正弦。 对于900 VDC和70 Amps峰值正弦有要求-此设备将选中我们的所有框。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shemuel,您好!

    我们没有能够达到这些电流和电压水平的集成设备。

    我建议您考虑半桥栅极驱动器和外部FET吗? 高电压半桥栅极驱动器可在以下网址找到: www.ti.com/.../featured-products.html

    借助栅极驱动器,您可以选择满足您需求的FET/IGBT。