This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万:尽快切换到最大速度

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/657674/drv10983-shift-to-max-speed-as-soon-as-possible

部件号:DRV1.0983万

你(们)好

是否可以在没有开环的情况下切换至最大速度?

我们希望在预先通电之前应用模拟输入电压,并使电机在通电时以最大速度旋转。

这是可以调谐的吗?  

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NA NA,

    我们的算法不需要在进入闭环之前经过开环。

    您可以调整加速电流,加速率和切换频率,以优化向闭环操作的转换速度。

    谢谢!
    Brian