请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV1.0964万 主题中讨论的其他部件:DRV1.0963万, DRV1.0975万, DRV1.0987万
您好,
我们正在制造无人机,需要以下马达的驾驶员。 您能建议汽车驾驶员为此做得最好吗??
谢谢!
Biraja
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们正在制造无人机,需要以下马达的驾驶员。 您能建议汽车驾驶员为此做得最好吗??
谢谢!
Biraja
嗨,Biraja,
首先,我想问您几个问题:
RPM_Max = 60*F_ecycle /#_ofPoleFairs = 60*(1000)/#_ofPoleFairs
根据电压范围选择器件后,请查看器件数据表,查看当前规格是否也符合您的系统要求。
最佳,
-Cole