This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308EVM:是否可以使用一台计算机操作10个评估模块?

Guru**** 2443810 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/657768/drv8308evm-can-10-evaluation-modules-be-operated-using-one-computer

部件号:DRV8308EVM

您好,

我计划运行10个评估模块。

我们是否必须将评估模块连接到计算机才能驱动电机? 如果是,我们可以将10个评估模块连接到一台计算机吗?

谢谢!

Onkar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onkar,

    DRV8308EVM不需要连接到计算机以驱动电机。 您可以将自己的MCU连接到EVM并以这种方式对寄存器进行编程,也可以使用板上的EEPROM插座在EEPROM模式下使用器件。

    如果要使用GUI,它一次只能与一个板通信。 但是,可能有一种方法可以从一个板上获取SPI信号,然后将它们拆分到所有10个板上,以便对寄存器进行编程。 如果这样做,您可能无法读回寄存器。 但是,我们尚未在EVM上测试此用例,因此我无法保证它能正常工作。