This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8307:电路设计帮助

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8307, DRV8308EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/648902/drv8307-help-designing-circuit

部件号:DRV8307
主题中讨论的其他部件: DRV8308EVM

您好,

我是电子产品的新用户,目前我正在一个项目中使用DRV8307。 我有一些基本问题,我找不到明确的答案。

我正在使用IRF520和DRV8307来控制电动机(12 V 3 A)。 当我尝试测试电路时,我发现高侧门驱动器上的电压为0.7 V,低侧门上的电压为0 V,且FAULTn处于激活状态。 我相信这是因为MOSFET过热,但我并不完全肯定。 我最近购买了一个散热器,其规格如下: 易于使用的23°C/W散热器可让您通过TO-220燃烧约4瓦的功率(假设环境温度为25°C,最大模具温度为150°C)。 这是否足以冷却晶体管?

此外,是否需要与MOSFET平行的任何栅极电阻器和/或回扫二极管,或者是否需要与DRV8307数据表图13中提供的原理图类似的电路,足以正常操作电动机?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,S S S:

    我是否建议搜索VDS额定值较低(40V至60V)和RDSon较低的FET? 有些FET的电阻小于25mOhm,这将使功率降低~10x。 这应该比添加散热器有更大的帮助。

    "此外,是否需要与MOSFET平行的任何栅极电阻器和/或任何回扫二极管,或者是否需要与 DRV8307数据表图13中提供的原理图类似的电路 ,以使电机正常运行?"

    不需要,但如果您有电路板空间,添加0欧姆电阻器或二极管封装会很有用。 请参阅DRV8308EVM的示意图。 此设备的输出部分类似于DRV8307。